This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:uniflash

Guru**** 2538360 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412766/mspm0g1506-uniflash

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

工具与软件:

尊敬的专家:

如何使用 uniflash 计算 CRC 或 ECC?

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    您是否希望计算 CRC 或 ECC 以将签名保存到您的 PC 中? 或者、您是否指的是器件的内部 CRC/ECC 校验? 对于内部 CRC 和 ECC、我建议查看 产品页面顶部的器件技术参考手册和数据表。 我们在每个文档中都有专门用于这些方面的章节。 否则、请在希望对器件执行的操作中添加更多上下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我的客户产品线需要验证芯片下载是否正确。 他们需要读取 CRC 或 ECC 以验证、

    与 C2000的该函数一样、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在使用 Uniflash 并选择了 MSPM0的情况下查看该设置和实用程序页面、您将找到"Program Configuration"和用于启用"Perform CRC verification"的复选框。 选中此复选框将启用对加载程序的 CRC 验证。 如果在刷写器件时启用详细输出、我相信它会在输出对话框中确认负载已通过 CRC 验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    很抱歉、我找不到" 程序配置"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请点击开始、这些对话框将出现、设置和实用程序将出现在屏幕左侧的菜单上、一旦您单击、程序配置菜单将与我提到的其余菜单一起出现在页面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

     我找不到 程序配置菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我意识到我们现在使用的是不同的调试器。

    如果必须使用 Segger J-Link、我建议在此处联系 Segger 获取支持。 CRC 和/或 ECC 将在末端由相应的工具计算 我刚才跟我们的第三方工具专家说过,这通常是由 Segger 支持的。