This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:它可以替代 TMS320F28379D 吗?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD263P, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413540/tmdscncd263p-can-it-replace-tms320f28379d

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 AM263P4

工具与软件:

关于此 controlCard、我有几个问题:

  1. 向边缘连接器路由了多少个 ADC 通道?
  2. 是否有此产品可用的任何示例代码、例如 CCSware?
  3. 它是否包含芯片的增强配置?
  4. 您是否提供 TI 产品系列中与 TMS320F28379D 类似但具有更多 PWM 和 ADC 通道的控制卡?

谢谢!
Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    1. 向边缘连接器路由了多少个 ADC 通道?  
      1. 24个 ADC 通道路由到边缘连接器
    2. 是否有此产品可用的任何示例代码、例如 CCSware?
      1. 该 EVM 有许多软件示例。 开始使用 AM263Px 控制卡快速入门指南。
    3. 它是否包含芯片的增强配置?
      1. 您能否详细说明一下增强配置的含义? 该 EVM 上使用的器件型号为  XAM263P4ASOKFZCZ
    4. 您是否提供 TI 产品系列中与 TMS320F28379D 类似但具有更多 PWM 和 ADC 通道的控制卡?
      1. TMDSCNCD263P 提供24个 ADC 通道和15个以上的 ePWM 通道(更多通过器件引脚多路复用可用)。

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢回答我的问题。  

    3、在第页上 AM263P 数据表7中提供了有关增强型模拟配置的信息、该配置比标准版本具有更多的 ePWM 通道和 ADC 通道。 我想知道是否  TMDSCNCD263P  具有 AM263P 芯片的增强型模拟配置。

    谢谢!

    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    是的、TMDSCNCD263P 具有具有增强模拟配置的 AM263P4器件。 TMDSCNCD263P 上的 AM263P4器件的完整器件型号为 XAM263P4ASO K FZCZ。 。  K 器件型号命名规则中的描述了增强型模拟配置。  更多详细信息、请参阅数据表中的第9.1.2节-器件命名约定。

    此致、

    Brennan