This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:功能安全库

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414100/mspm0l1306-functional-safety-library

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我写信询问 IEC60730功能安全库(适用于[ MSPM0C110x/MSPM0L130x ]。 具体而言、我想知道:

 

支持 IEC60730功能安全库: TI 是否为上述微控制器提供符合 IEC60730标准的功能安全库?此库是否附带许可证?

UL 认证: IEC60730功能安全库是否通过 UL (美国保险商实验室)认证?

非常感谢您提供此信息、我们将帮助我们确保符合即将开展的项目中的安全标准。

 我想我找到了一个60730库、 但希望使用 Beta 代码(未经认证)、并且文档建议正在进行正式1.0.0版本的工作、并可能包括额外的60730测试。 另外、Beta 版的文档有些稀疏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MD、

    我来向我们的软件团队了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、SW 团队说、最有可能在10月底之前推出经过认证的版本。  我建议您先等待一会、然后发布一条请求状态的后续消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此外、Beta 版本的文档有点稀疏、 非常糟糕...文档上是否有任何更新?