Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 SysBIOS
工具与软件:
您好!
我目前正在测试固件、使用适用于 AM243x 的 TI-MCU+ SDK 版本9.0.0.35、在 CCS 12.4.0.00007中通过 XDS110 JTAG 调试探针进行调试、并目前连接 MAIN_Cortex_R5_0_0、
这是我想在 ROV 中查看堆栈和堆使用情况的地方、如图中所示:
software-dl.ti.com/.../rov.html
此外、我还连接了刚刚运行(正如我们的固件使用 IPC 时那样)的 BLAZAR_Cortex_M4_0、不需要进行调试、因此我不需要那个数据统计信息。
但当我尝试使用 ROV 的堆和堆栈视图时、会看到以下错误: 
关于该错误、我找到了以下标签:
ROV CCS -模块 ti.sysbios.xx.xx 在应用配置部分没有-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
但我们似乎没有 heap.ROV.js 和 stack.ROV.js 文件。
我们得到的唯一一个是下面的屏幕截图中的那个: 
FreeRTOS.ROV.js
此外、我还安装了 XDCTools、并尝试按此处所述设置 RTSC 产品路径:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/08_06_00_11/exports/docs/pdk_j721s2_08_06_00_31/docs/userguide/j721s2/developer_notes/freertos_ccs_rov.html

XDCTools-folder 中似乎有许多*。ROV.*文件: 
但除了提到的 FreeRTOS.ROV.js 之外、没有*。ROV.js 文件。
正如 TI 论坛票据所说的、它们是使用 SysConfig 创建的、我也会进行过此尝试、
使用适用于 AM243x 的较旧 MCU+ SDK、版本08.04.00、因为我记忆中 SysConfig 不再使用。
但是、我只获得这些驱动程序 C 文件(以及一个 syscfg 配置文件): 
如需帮助如何运行这些 ROV 堆和堆栈视图、我将不胜感激。
感谢您投入宝贵的时间解决问题。
此致
Philip。