This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:在已编程的闪存地址上发出闪存控制器(FLASHCTL)的 BlankVerify 命令

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414233/mspm0g1507-issue-with-blankverify-command-of-the-flash-controller-flashctl-at-a-programmed-flash-address

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

您好!

我们正在使用 MSPM0G1507开发产品的固件、当我们使用具有4KB 主闪存区域的闪存控制器(FLASHCTL)来存储操作参数时、闪存会出现问题。

在4KB 写入流程之后、使用 CRC32来验证内容、并对内容进行完全验证。

但是、当我们执行检查以查看是否每个"闪存字"(8字节)都被写入时、我们在0x0400和0x1C00之间找到了4个地址、FLASHCTL 信号为空。

仅当8个字节的内容等于0xFF 时才会出现此问题。 换句话说、只有在写入0xFFFFFFFFFFFFFFFF 时才会出现问题。

当使用硬件 ECC 执行 FLASHCTL 的写入操作时、会发生此问题。 禁用 ECC 使用后、此4KB 区域的所有地址都会出现问题、其中内容仅为0xFF。

此致、
Wagner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wagner:

    空白验证函数只是检查地址是否为空白、即我们闪存中的0xFF。 如果已经写入0xFF... 对于给定的地址、通过空白验证检测到地址为空将是正确的行为。