This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232H6PM:使用 XDS200进行跟踪调试

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1232H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414173/tm4c1232h6pm-trace-debugging-with-xds200

器件型号:TM4C1232H6PM

工具与软件:

你(们)好

我将尝试通过调试器探针从 TM4C1232H6PM 读取内核跟踪和功能分析信息。

按照 这里的建议 ,我买了这个调试探针:

https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

我使其能够在 JTAG 模式下工作、这样我就能够上传代码并执行基本的调试操作、例如中止程序和变量检查。 但是、高级跟踪功能不适合我。

例如、"事件分析"窗口将为我提供此消息

菜单中未显示 Tools (工具)/Core Trace (内核跟踪)选项。

如何使用该调试探针的跟踪选项?

(Im 使用最新的 Windows 10和 Code Composer Studio 12.8)。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到12.8.0有同样的问题。 我尝试使用12.7.1并遇到其他稳定性问题。 然后我尝试了一个旧的11.2.0和连接问题没有发生。 它看起来像是一个错误。

    请注意、基于 CCS Eclipse 的 IDE 以及基于 TVT/SWO 的跟踪已在支持中弃用。 我们在基于 Theia 的新型 IDE 中提供了新的跟踪解决方案。 但是、它迄今为止尚不支持 SWO 跟踪。

    Unknown 说:
    菜单中未显示选项 Tools/Core Trace。

    此器件不支持内核跟踪。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复并检查其他版本的功能。 很遗憾、我在 Theia 支持的器件列表中未看到 TM4C1232H6PM (https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO)。 您认为未来仍能正常工作吗?

    还有哪些其他可能性可以分析 TM4C1232H6PM 的崩溃和时序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在将来添加 Tiva 支持。 可能在 CCSv20 (下一个版本)中。 不过、我不确定 SWO 的发展蓝图是什么。 我需要检查。

    还有哪些其他方法可以分析 TM4C1232H6PM 的崩溃和时序问题?

    遗憾的是、从工具角度来看、我们所提供的功能非常有限。 可以使用一些基本的调试器功能来 监视堆栈溢出 等情况、否则可能只能使用应用程序本身来收集此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像一个错误。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11943

    谢谢

    Ki