This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:需要了解 AM2634 EVM 板中提到的 CAN 收发器 IC。

Guru**** 2759235 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413157/am2634-need-to-know-about-can-transceiver-ic-mentioned-in-am2634-evm-board

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我需要使用来自 HSEC 连接器的 MCAN0或 MCAN2引脚。 在内部使用 MCAN1并正常工作。
当我使用的 MCAN0不起作用时、 我使用的是以下器件可以超越 您的原理图中给出的 TCAN1042电路。

我们不使用 MCAN1、而是使用 MCAN0 (HSEC 上引出的引脚)。
这种使用方式是否正确? 或者、您的终端有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitesh

    只有 MCAN1连接到 TCAN1042 (U20)。 MCAN0和 MCAN2未连接到 CAN 收发器、因此没有硬件将 AM2634使用的单端逻辑转换为通过 CAN 总线传输的差分信号。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    我知道  MCAN0和 MCAN2未在内部连接到 CAN 收发器、仅连接了 MCAN1。
    因此、我使用了外部 TCAN1042硬件来与 MCAN0或 MCAN2连接。
    我在外部使用的电路与 AM2634 EVM 板内部使用的电路相同。 请参考上面我在外部使用的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh:

    假设您在使用此 EVM?  https://www.ti.com/tool/TCAN1042DEVM

    如果是、您可以显示如何连接到该 EVM 的图像吗? 我想检查您的连接和跳线配置。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    是的 不会  TCAN1042DEVM 硬件模块进行了介绍。 我正在使用下面的试验电路板电路( 原理图取自 TI AM2634 EVM 模块 )
    请参考下面的接线图、我将它用作外部 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    好的、如果您已经设置好硬件并考虑了 VIO 和 VCC 的正确电压、那么我建议您使用我已经通过 TCAN1042 EVM 验证的这个项目:

    e2e.ti.com/.../3005.mcan_5F00_external_5F00_tx_5F00_am263x_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    此致、

    Ralph Jacobi