This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:不知道如何处理 TRM &quot 中的地址错误;8.1.4.4地址别名 ​​Prevention "

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410502/am2431-i-don-t-know-how-to-handle-an-address-error-in-trm-8-1-4-4-address-alias-prevention

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM "8.1.4.4地址别名​​预防"指出、"对于地址错误且大于32字节的命令、每个片段都将报告错误。"

我不确定上述陈述的作用、因此我想知道它的实际含义。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在查看您的查询。 请在一两天内回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR 包装器包含 SDRAM_IDX 和 REGION_IDX 参数、用于描述电路板上 DDR 的物理大小。  这有助于包装器确定是否尝试访问超出范围的地址、并可在 AERR 位中断寄存器中标记该地址

    例如、如果电路板上有2GB 的 DDR、则 SDRAM_IDX=0xF 和 REGION_IDX=0xF (即 V2A_CTL_REG = 0x1EF)。  DDR 寄存器配置工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x 具有可根据您的系统设置进行适当设置的参数。

    此致、

    James