This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E411Y SimpleLink 与 TM4C129 TivaWare

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413900/msp432e411y-msp432e411y-simplelink-vs-tm4c129-tivaware

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具与软件:

 E2E 早上好、

在过去的几年里、我的部门一直在实验室器件中采用更多的 TI MCU。 我们一直从其他嵌入式平台进行迁移、到目前为止、这一过渡进展顺利。 为了节省我的团队一些开发时间、我希望获得一些建议。

过去、我们已经成功使用其他 MCU 通过 LVGL 来通过 SPI/并行接口驱动触摸显示屏。 我们有一个需要 GUI 的新项目、我们在寻找适合成本效益的德州仪器(TI)芯片。 到目前为止、在大家的帮助下、我已经能够将其缩小到两款芯片: MSP432E411YTM4C129。  

q1)这些芯片中是否有*有源* LaunchPad 且其 LCD 接口已细分?

我们过去使用过 SimpleLink 系列的几款芯片(我是 MSP432E401Y 的忠实粉丝)。 我浏览了"kentectouchwidgets" FreeRTOS 示例、它恰好也使用 LVGL! 我们可以将此示例用作当前项目的非常方便的切入点。

另一方面、Tiva C 芯片拥有丰富的文档资源。 关于各种有用主题的文献数量似乎过多、例如使用 Tiva 的驱动程序、电路板布局建议等 这对我的部门很有吸引力、因为它可以节省我们大量的研发工作。

Q2) TM4C129是否有我可以浏览的任何 RTOS 示例(或许也使用 LVGL)? 在 SDK 中找不到任何内容。  

据我所知、SimpleLink SDK 主要侧重于轻松添加互连扩展、例如以太网/WiFi。 我们未来的一些项目可能需要此功能、但当前的项目不需要。  

Q3)与 TivaWare SDK 相比、使用 SimpleLink SDK 有什么优势、反之亦然?

Q4)您个人建议目前在2024年采用哪种芯片?

对于您可以提供的任何指导、我们将不胜感激、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    q1)这些芯片中的任何一种都有*有效* LaunchPad、且其 LCD 接口都破了?

    Dan、您好。

     遗憾的是、没有具有 LCD 接口的 LaunchPad。 我们以前有一种名为 DK-TM4C129X 的 EVM 板、上面有 LCD、但已停产。 如果 Digikey、Mouser 或其他分销商的产品仍有库存、您可能需要进行查询。 如果您能拿到一份、我将能够在问题上为您提供支持。  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/DK-TM4C129X/4385529

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很难过看到它不再可用!  

    硬件设计文件是否仍归档/托管? 我可以为 芯片设计一个快速开发板、并将其制造以用于评估。  

    我可以在第2季度-第4季度为您提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    硬件设计文件是否仍归档/托管? 我可以为 芯片设计一个快速开发板、并将其制造以用于评估。  [报价]

    您可以在 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu360上找到用户指南 、其中包含原理图。 此外、还可以在该产品网站上找到设计文件。  https://www.ti.com/tool/TIDM-CONNECTED-ETHERNET

    [报价 userid="554973" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413900/msp432e411y-msp432e411y-simplelink-vs-tm4c129-tivaware "]

    Q2) TM4C129是否有我可以浏览的任何 RTOS 示例(或许也使用 LVGL)? 在 SDK 中找不到任何内容。  

    据我所知、SimpleLink SDK 主要侧重于轻松添加互连扩展、例如以太网/WiFi。 我们未来的一些项目可能需要此功能、但当前的项目不需要。  

    Q3)与 TivaWare SDK 相比、使用 SimpleLink SDK 有什么优势、反之亦然?

    Q4)您个人建议目前在2024年采用哪种芯片?

    [报价]

    您可以从 CCS Resource Explorer 下载适用于 TM4C129的 RTOS 示例。 请参见下文。

    SimpleLink SDK 平台是一个可用于许多 TI MCU 的通用软件开发平台。 驱动程序 API 将具有相同的属性、与哪个 TI MCU 无关。 这是使用 SL 的唯一优势。 如果您以前一直使用 TivaWare SDK 进行设计、我建议您继续使用 TivaWare。

    虽然并不是真正的个人偏好、但我会选择 TM4C129、因为从支持角度来看、与 SimpleLink 相比、我更熟悉 TivaWare。