This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:需要解锁 MPU、我可以通过 CCS 来解锁吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412916/tm4c1290ncpdt-need-to-unlock-an-mpu-can-i-do-that-via-ccs

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

CCS 10.4.0.00006 ,我可以用它来恢复一个"锁定"的微控制器,按照 CPU 手册的4.3.4.3节?

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     很抱歉,因为我不在办公室,刚回来。  

     请遵循此应用手册并转到第5.3.2节、使用 dbgjtag.exe 命令将器件解锁到出厂设置。 dbgjtag.exe 执行  CPU 手册的第4.3.4.3节。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我没有 XDS 探头(但可以购买一个)、我有 Segger J-Link 和 Flasher 探头。  它们是否可以正常工作?

    谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     您需要检查 Segger、其工具链是否能够解锁数据表中所述的器件实施。