This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:在 syscfg 中不提供 ADC 引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413847/mspm0g3107-adc-pins-not-available-in-syscfg

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们希望将一个 ADC 引脚路由到 PA22 (VSSOP20上的引脚18)、但系统配置工具中显然不允许这样做。 数据表表明该引脚应该可用于 ADC 转换。 我们是否忽略了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0_7是通道7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    如前所述、ADC 在该引脚上可用、您刚刚在 SysConfig 中选择了通道0、因此无法看到 PA22选项。 请向上滚动至"ADC 转换存储器配置"、将其展开、展开"ADC 转换存储器0配置"、然后在"Input Channel"选项卡中选择"Channel 7"。 现在、在 PinMux 部分中、您应该能够为 ADC 选择引脚 PA22。