This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:为您的32位 ARM MCU 产品系列查找帮助信息

Guru**** 2677415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412783/tm4c129xnczad-looking-for-help-navigating-your-32-bit-arm-mcu-lineup

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具与软件:

早上好、

我正在寻找一款 MCU、用于我公司的下一代产品。 诚然、我在浏览德州仪器(TI)的产品目录筛选条件方面有时困难重重。 我们具体而言正在寻找 LCD 或 RGB 接口外设。 到目前为止、我找到的唯一产品是在 TM4C129系列中。 我们希望  此项目的 MCU (而不是处理器)在略高于120 MHz 的时钟速度下运行。

除 TM4C129系列之外、您是否拥有具有 LCD/RGB 外设的32位 ARM MCU? Hercules 系列是否可以松散地满足这些参数?  

为了我自己的未来利益, 所有带有 LCD/RGB 外设的芯片是否都可以通过[过滤器>功能>LCD 控制器]在您的 产品目录中找到?

感谢您的帮助、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 MSP432E411Y 具有 LCD 控制器外设、但在过滤[功能>LCD 控制器]时未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    您是否拥有除 TM4C129系列之外、还具有 LCD/RGB 外设的32位 ARM MCU? 赫丘利斯系列中的任何一个是否可以松散地适应这些参数?

    Dan、您好。

     TM4C129和 MSP432E 是仅有的两个具有 LCD 接口的 MCU。 MSP432E 的芯片与 TM4C129相同、但使用 SimpleLink SDK 作为平台、而不是使用 TM4C129中的 TivaWare SDK。  

    [报价 userid="554973" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412783/tm4c129xnczad-looking-for-help-navigating-your-32-bit-arm-mcu-lineup "]

    为了我自己的未来利益, 所有带有 LCD/RGB 外设的芯片是否都可以通过[过滤器>功能>LCD 控制器]在您的 产品目录中找到?

    [报价]

    有。 出于某种原因、该滤波器不会列出 MSP432E。 如前所述、MSP432E 支持 LCD。 但是、它的额定频率为120MHz。 Hercules 没有 LCD。