This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:我们需要 ARM64版本的 ICDI 驱动程序!

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412343/ek-tm4c123gxl-we-need-the-arm64-version-of-icdi-drivers

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

在过去的日子里,越来越多的电脑使用基于 ARM 的芯片,例如 X Elite 和 Apple 的 M 系列。

为了更好地帮助拼贴画中的学生学习如何使用微控制器、请重新评估 ARM64版 ICDI 驱动程序!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,因为我不在办公室,刚回来。  

     ICDI 驱动程序只有 Windows 版本。 抱歉、没有 ARM64版本的计划。