This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:闪存写入器示例是在 th 存储器中写入全零

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413372/am2632-flash-writer-example-is-writing-all-zeros-in-th-memory

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们正在尝试 SBL_JTAG_uniflash 示例将 SBL_QSPI 映像写入开发板上的外部存储器。(Cc)。 我们在 QSPI 引导模式下尝试这一点、因为我们的最后一个电路板仅具有 QSPI 引导模式。

这样、闪存便成功、验证也成功、但在读取存储器时、我看到所有的值为零。  

这可能是什么原因!

在 QSPI 引导模式下刷写外部存储器的其他方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogini:

    几个问题:

    1.您尝试的是 TI EVM 还是定制电路板?

    2、您是如何读取记忆的? 通过存储器浏览器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 th 引导模式下、还有哪些其他方法可以闪存外部存储器?

     您始终可以使用 UART uniflash 脚本或 Uniflash 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 EVM。 是存储器浏览器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这些工具需要另一种引导模式。 我们要为定制电路板建立仅具有 QSPI 引导模式的过程。 因此、我们需要在不更改引导模式的情况下刷写外部存储器的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogini:

    用户可以使用 JTAG (调试端口)加载闪存写入器二进制文件(如 SBL JATG)并对闪存进行写入、然后复位 OSPI 控制器和内核。 然后、在释放 R5F 复位之后、SBL 可以从新应用程序引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以浏览以下指南以了解更多详细信息: AM263Px MCU+ SDK:SBL OSPI (TI.com)

    AM263Px MCU+ SDK:SBL JTAG Uniflash (TI.com)