This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:请求帮助:Code Composer Studio 中存在构建错误(gmake 错误)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411990/tm4c1294ncpdt-request-for-assistance-build-error-in-code-composer-studio-gmake-error

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

大家好!

在 Code Composer Studio 中处理项目时、我遇到持续的构建错误。 尽管尝试了多个联机故障排除步骤和解决方案、但问题仍未解决。

您能帮我诊断和解决此问题吗?

****项目 RTOS 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k all

构建文件:"../gpiointerrupt.cfg "
调用:XDCtools
"c:/ti/ccs1270/xdctools_3_62_01_16_core/xs dlpage"--xdcpath= xdc.tools.configPkg -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.tiva:TM4C1294NCPDT -r release -c "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.8.LTS "../gpiointerrupt.cfg "
subdir_rules.mk:19:目标'build-1574318831-InProc'的配方失败
C:\ti\ccs1270\xdctools_3_62_01_16_core\xs:错误:
C:\ti\ccs1270\xdctools_3_62_01_16_core 找不到64位 JVM。 升级到 CCS 9.0或更高版本、或使用 JVM 安装 XDCTools、或将环境变量 XDCTOOLS_Java_HOME 设置为64位 JVM、例如"C:\Program Files/java/jdk1.8.0_121/jre"。
gmake[1]:***[build-1574318831-InProc]错误1.
gmake:***[build-1574318831]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标"Build-1574318831"的配方失败
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     非常抱歉这么晚才回复。 请仅使用 xdctools_3.32.0.06为 TM4C 构建 TI-RTOS 工程。 通常、这是 CCS 附带的版本、用于为 TM4C 构建 TI-RTOS。 较新版本的 xdctools (3_62_01_16、与您现有的一样)将会出现问题。 如果您还没有、请下载3.32.0.06 frohttps://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc。 如果您已安装此版本、请更新适用于 XDCtools 的 CCS 产品以选择正确版本。