This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FlashAPI 驱动程序代码

Guru**** 2601455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413745/tms570lc4357-flashapi-driver-code

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

FEE 驱动器调用闪存 API。 我将把代码链接到闪存驱动程序。 然而、我需要访问闪存 API 的源代码、因为 对于安全系统、我们需要源代码来表征它并删除任何无效/停用的代码。 如何/在哪里可以访问 F021_API_Cortex_BE_L2FMC_V3D16.lib 的闪存驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veena:

    TI 通常不分发源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 修改后的 API 不得在您的应用程序中使用。 为了创建闪存编程解决方案、 必须 按照 TI 提供的方式使用闪存 API 库。

    如果客户与 TI 签订了有效的 NDA、则为了进行认证、我们可以向客户提供源代码。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。