请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
我在 DMA 工作模式下使用 SPI 协议在 TMS570LC4357微控制器和从器件之间提供数据通信。 我的数据通信在工作一段时间后停止、这是因为没有发生 DMA 块传输完成中断。 当我想从器件读取20个字节时、DMA 会传输19个字节的数据、但不会传输最后一个字节。 即使 SPI RX 缓冲区中有最后一个数据并且发出了 RXNE 标志、DMA 也不会携带最后一个字节。 当我将 SPI 速度从15MHz 降低到10MHz 时、我的问题就解决了。 我不知道出现上述问题的原因。 即使 SPI RX 缓冲区中有数据、DMA 并不总是携带最后一个字节、因此不会发生 DMA 传输完成中断。