This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:数据表(7.1)支持的二极管电流的绝对额定值部分

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412893/mspm0g3107-q1-absolute-ratings-section-for-datasheet-7-1-supported-diode-current

器件型号:MSPM0G3107-Q1

工具与软件:

您好!

我想看看下面所示部分中指向的技术规格的说明。

以引脚保护二极管为基准的二极管电流是否为器件损坏前允许的最大值?

如果是、这是否允许我通过10k Ω 限流电阻器将10V 电源(例如)连接到器件输入端?

谢谢!

Dave

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    Unknown 说:
    二极管电流是指引脚保护二极管吗?电流是器件损坏前允许的最大电流?

    是的、我们在 TRM 中以 IOMUX 给出结构:

    [报价 userid="253921" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412893/mspm0g3107-q1-absolute-ratings-section-for-datasheet-7-1-supported-diode-current "]如果是这样、这是否允许我通过10k 欧姆限流电阻器将10V 电源(例如)连接到器件输入端?

    不、不能。 这超过了 VI 的最大限制。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这回答了我的问题。