This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SDRAM (MT40A1G16KD-062E IT:E、与 TMDS243EVM 相同的 RAM)无法正常工作。

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411138/am2434-sdram-mt40a1g16kd-062e-it-e-same-ram-as-tmds243evm-is-not-working

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

工具与软件:

您好、专家。

与 TMDS243EVM 相同的 RAM 嵌入在我的定制电路板上的 SDRAM (MT40A1G16KD-062E IT:E)。

sbl_null 已引导、可能是 DDR 初始化。

将 XDS110连接到定制板后、已 完成下面的测试。

编写测试

地址0x80000000

读取测试

但是、WrRd 测试不能正常工作。

我该怎么办?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    上述日志指示写入上述内存位置的数据不正确。

    您是否可以尝试从 CCS 内的存储器浏览器的位置(0x80000000和0x800004)写入数据、并检查是否能够写入?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 AM24 DDRSS Debug >> Data Tests >> Data_Writes_后、可以在"Disassembly"窗口中的0x80000000位置看到擦除内容。 是否写入不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    您是否尝试过使用存储器浏览器写入此位置?

    结果如何? 值是否更新?

    导航至 CCS -> View -> Memory Browser  以打开"Memory Browser"视图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在0x80000000处输入了12345678
    该值从00000000 00000000更改为567E5678 000000B0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    您是否正确配置了 DDR?

      有关 DDR 配置、请参阅 DRIVERS_DDR。

    另外、请分享 board_ddrReginit.h 初始文本文件。

    此致、

    Tushar