This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ICSSG0-AM243X:MCU-PLUS-SDK G0/1上可能存在哪些以太网配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413031/faq-mcu-plus-sdk-am243x-what-are-the-possible-ethernet-configurations-on-icssg0-1

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

ICSSG0/1上可能有哪些以太网配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRU-ICSSG 目前在每个实例上支持双 MAC 模式和开关模式。

    这就打开了在两个 ICSSG 实例 ICSSG0和 ICSSG1之间使用多种组合的可能性。

    以下是所有支持的配置列表、选中的配置均为工作配置。

    1. ICSSG0支持的特性:( Layer2和 LwIP )

      • Port1 Mac 模式

      • port2 Mac 模式

      • 端口1 +端口2 MAC 模式(DualMAC)

      • 2端口开关模式

    2. ICSSG1支持的特性:( Layer2和 LwIP )

      • Port1 Mac 模式

      • port2 Mac 模式

      • 端口1 +端口2 MAC 模式(DualMAC)

      • 2端口开关模式

    3. ICSSG0 + ICSSG1支持的特性:( Layer2和 LwIP )

      • ICSSG0 Mac 模式端口1/2   + ICSSG1 Mac 模式端口1/2

      • ICSSG0 Mac 模式端口1/2   + ICSSG1 Mac 模式端口1  + ICSSG1 Mac 模式端口2
      • ICSSG0 Mac 模式端口1     + ICSSG0 Mac 模式端口2  + ICSSG1 Mac 模式端口1/2
      • ICSSG0 DualMAC 模式(1+2)+ ICSSG1 DualMAC 模式(1+2)  [4端口 MAC 模式]

    注意:

    • AM64x/AM243x EVM 没有 ICSSG0 (硬件限制)。 因此、MCU+SDK 示例/测试仅限于 iCSSG0。
    • 但前提是使用 ICSSG0和 ICSSG1。 然后、始终在 SysConfig 中首先添加 ICSSG0、然后添加 ICSSG1实例。

    有关最新更新、请参阅 MCU+SDK 页面:

    此致

    Ashwani