This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0系列引脚排列

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411836/mspm0g3107-mspm0-series-pinout

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想确认有关引脚排列的问题。

我想问一下 MSPM0L、MSPM0G、MSPM0C 系列在采用相同封装时的引脚排列是否相同?

谢谢、Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我想说的是、大多数引脚排列对于所有系列都是相同的。

    虽然、每个系列都可能具有一些特殊功能、例如 L 可能具有 LFSS (VBAT)系统、但这可能对引脚排列几乎没有影响。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    因为我最近确认了 MSPM0系列 DGS20 (VSSOP)、并发现引脚排列不同。

    MSPM0G310X 上的引脚排列如下所示:

    MSPM0C110X 上的引脚排列如下所示:

    MSPM0L130X 上的引脚排列如下所示:

    很明显、MSPM0G 的引脚排列不同、例如 VDD 和 VSS、MSPM0G 也缺少 PA0。

    这种差异是否也存在于其他软件包中?

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您指出这一点。

    我向团队确认 G310X 的 VSSOP20是例外情况。 它不会重复用于 NRST 和 PA1、因此引脚排列不同于其他引脚。

    其他引脚应该相似、只有少数引脚可用于不同的功能。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    好的、我明白了。

    是否只有 G310X 的 VSSOP20软件包才能与类似的其他系列共享?

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    只有 G310X 的 VSSOP20软件包才能与类似的其它系列产品共享吗?

    这意味着只有 G310X VSSOP20封装不能与其他封装共享、它具有不同的电源引脚、因此发生了显著变化。

    实际上、我们在 G110X/G150X/G350X 中没有 VSSOP20封装。 这在 G 系列中仅受支持。

    B.R.

    SAL