Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我将为我的现有项目添加比较器模块来支持过流监控、在比较器模块中、 基准电压可从 VREF (内部/外部)获取。 在本例中、VREF+引脚与3.3V 电源连接。 因此、我无法使用可生成1.4V 或2.5V 的内部电压基准。 我在 COMP 图中看到、VREF 与称为"包括8位 DAC 的基准发生器"的块相连。
问题是-
要将外部 VREF 与 DAC 配合使用、我们是否需要使用实际的 DAC12/8模块?
2.如果上述问题的答案是"是"、那么为什么在 CCS SDK 文件中它们不使用 DAC8/12模块、并且直接使用公式设置 DACCODE 值
在 CCS 示例中、它们将从内部 VREF 生成2.5伏、但在格式中、它们将 ReferenceVoltage 设置为3伏。 并且 DesiredOutputVoltage = 1.5V。 它们要将 DAC 值推送到 COMPx 中的 DACCODE 位。 CTL3寄存器。

有人可以在这里澄清一下吗?