This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMSC-AM243X:加载 MCU-PLUS-SDK FW 和 SoC 初始化过程是必需的?

Guru**** 2538530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412407/mcu-plus-sdk-am243x-load-dmsc-fw-and-soc-initialization-process-are-mandatory

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好、专家!
有一个计划在未来大规模生产它、
并且引导模式开关已被移除以减少开发板的尺寸。
(默认:ospi 引导模式)
我是否需要开发引导模式?
我是否需要加载 DMSC FW 并初始化 SOC 过程?
我必须执行 load_dmsc_hsfs.js 吗?
OPI 模式有其他选择吗?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Seong Change Kim、

    当您打算进行大规模生产并使用 OSPI 引导  模式时、请根据 OSPI 引导模式值将上拉/下拉连接到引导模式引脚。

    即使使用 OSPI 引导模式、我们也可以调试 SOC、不需要开发引导模式。

    在开发引导模式中,我们需要上述脚本,但在实时应用程序中,我们不需要开发引导模式。

    请查看原理图检查清单、了解引导模式配置的指南。

    以下链接属于 AM62x 器件、尽管针对引导模式开关指南对 Am243器件应用了相同的方法。

    https://www.ti.com/lit/an/sprad21e/sprad21e.pdf


    请参阅6.1.5引导模式配置(针对处理器)

    https://www.ti.com/lit/an/sprad85a/sprad85a.pdf


    请参阅2.2配置引导模式

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了初始化 MCU、我们认为应包含开关、以便它可以"本质上"引导至开发引导模式。
    是这样吗?
    在我们的定制电路板中、已移除开关、因此无法设置引导模式、只能使用 OSPI 引导模式。
    还有其他方法吗?

    我不确定是不是因为我没有初始化它、但其他程序没有下载到仿真器。

    此外、在 OSPI 引导模式下修复时、是否可以引导至 UART 引导模式并上传引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了初始化 soc、应包含该开关、以便它能够"本质上"引导至开发引导模式。
    正确吗?

    SoC 可以 用任何引导模式进行初始化。

    如果用户使用开发引导模式、则需要使用 GEL 脚本初始化 SOC。

    如果使用 OSPI、则可以使用 OSPI 引导模式初始化 SOC。

    在我们的定制板中、交换机已移除、因此无法设置引导模式、只能设置 soc 引导模式。
    还有其他方法吗?

    请查看原理图指南。 硬件专家清楚地解释了如何为特定的引导模式设置开/关引导模式开关引脚。

    此致、

    Anil。