This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:关于 TRM "10.1.1 CPTS 概述"目前不清楚如何使用 CPTS 模块。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411750/am2431-regarding-trm-10-1-1-cpts-overview-it-is-unclear-how-to-use-the-cpts-module

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

关于 TRM"10.1.1 CPTS 概述"、是否存在 CPTS 模块的预期用途?

另外、能否告诉我如何使用 CPTS 模块?

如果有一个在 SDK 中使用 CPTS 模块的示例、您能否告诉我该示例的文件路径?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的主题重新分配给 LWIP 所有者、让其为 MCU+ SDK 添加注释。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPTS 收集时间同步事件、然后将它们呈现给主机进行处理。

    • 主机发送事件(CPSW CPTS)
    • 以太网接收事件(CPSW CPTS)
    • 以太网发送事件(CPSW CPTS)
    • 时间戳推送事件
    • 时间戳计数器翻转事件(仅限32位模式)
    • 时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)
    • 硬件时间戳推送事件
    • 时间戳比较事件

    有关 PCIe 集成中的 CPTS、请参阅第12.2.2节"外设组件快速互连(PCIe)子系统"中的第12.2.4.9节"PCIe 子系统精密时间测量(PTM)"。 有关 CPSW 集成中的 CPTS、请参阅12.2.1节千兆位以太网交换机(CPSW0)中的第12.2.1.3节。

    10.1.3.2 CPTS 初始化

    CPTS 模块必须按如下方式配置:1. 复位 CPTS 模块2。 清除 CPTS_CONTROL_REG 3中的 CPTS_EN 位。 使用所需的参考时钟选择4在 CPTS_RFTCLK_SEL_REG 中写入 RFTCLK_SEL 值。 设置 CPTS_CONTROL_REG 5中的 CPTS_EN 位。 如果使用中断而不使用轮询、请通过设置 CPTS_INT_ENABLE_REG 中的 TS_pend_EN 位来启用中断

    此致

    Ashwani