This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:端口配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412647/mspm0g3107-port-configuration

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

我们正在尝试  在 Tresos 中为 MSPM0G3107配置端口模块。  我们 使用的 是 mcal 软件包 MCAL_MSPM0G350x_00.01.03.00、因为我们得知它与我们的电路板兼容。  

您能告诉我 PortPinId 参数是如何计算的吗? (现在它是自动计算的、我不确定它应该具有什么值。)  我们是否需要调整 MCAL 封装中的任何内容以使其与  MSPM0G3107兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariana:

    您能分享一些这方面的屏幕截图吗? 以防我误解您的问题。

    我想答案是没有必要调整任何东西。  对于串联器件(包括 G350X 和 G310X)、引脚数和引脚数是相同的。

    B.R.

    SAL