This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "12.1.5.4.4.1.2系统节能"

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412307/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-12-1-5-4-4-1-2-system-power-saving

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM "12.1.5.4.1.2系统节能"指出、"功率降低技术可通过关闭器件的某些内部时钟和电源域在系统级应用。"
我想知道在上一句中具体指的是什么"某些内部时钟和电源域"。
我还想知道关闭"某些内部时钟和电源域"需要执行哪些操作。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的查询和您的输入、以改进 SOC 配套资料。

    我看到分配给我的以下主题帖、我想您可能还有其他支持客户的成员可能会回答的问题(主题帖)。

    您可以将所有问题合并成一天的一个线程吗(我看到线程之间的差异是几分钟)、或者至少5..6个问题合并成一个线程、或者将 TRM 中某个特定部分或章节的相关问题合并成一个线程吗、我们很容易跟踪和回复。

    与对合并的线程提供响应相比、更多线程可能会导致响应延迟或错过响应 。

    我将关闭该主题帖。 请开始新主题(将多个主题整合为单个主题)以提供有针对性的支持。

    请预计回复会延迟、因为我将不得不在内部与多个团队进行核实、以获得问题的答案。

    此致、

    Sreenivasa