This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304-Q1:用于 M0L1304QDGS32RQ1的 SysConfig

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412464/mspm0l1304-q1-sysconfig-for-m0l1304qdgs32rq1

器件型号:MSPM0L1304-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好!

我想使用 SysConfig 配置控制器"M0L1304QDGS32RQ1"。
遗憾的是、菜单中未建议我使用此控制器。

SysConfig 不适用于微控制器吗?

此致、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    可以、但您可以在不带 Q 标记的情况下使用器件。

    器件的引脚排列和功能是相同的。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!