This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:在 CCS 中调试时程序指针运行异常!

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407003/am2632-the-pointer-of-program-runs-abnormally-when-debugging-in-ccs

器件型号:AM2632

工具与软件:

  

调试时、我在中断服务函数中添加2个断点。

 我继续执行程序、程序在第一个断点停止、永不会到达第二个断点。

我进入程序、它可以到达 第二个断点。

我单步执行程序、它仅  在第一个断点处停止。

如果我删除第一个 断点、 程序 将到达 第二个断点。

如果我删除这两者、  程序运行良好。

原因是什么? 如何解决此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaxue:

    如果您使用的是发布模式还是调试模式、能否告诉我?

    如果要在发布模式下调试、我建议您使用调试模式、与发布模式一样、编译的代码经过优化、但您可能无法逐行步执行、这是预期行为。 但是、在调试模式下、您应该能够正确单步执行。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 调试模式下、优化级别为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此测试中、我添加2个断点并多次恢复程序。 程序指针始终在第一个断点处停止(第76行)、变量"testCnt"始终为0:

    我在第73行添加第三个断点。  程序指针始终 在第73行停止、 变量"testCnt" 增加:

    此测试表明程序无法到达 Line74。  这是异常的!

    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaxue:

    您能否尝试在 ISR 末尾清除 EPWM 中断、并验证这是否改变了行为?

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 ISR 末尾清除 EPWM 中断、并且断点正常工作。

    但还有另一个问题:

    我使用自嵌套中断、请参阅 AM2634:AM263是否支持自中断嵌套? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    如果我 在  ISR 结束时清除 ePWM 中断标志、那么    在嵌套 ISR 时、每62.5us (中断周期)就无法清除 ePWM 中断标志。  

    我的中断服务函数如下所示:

    void HosSched_Isr(void)
    {
    
    
    
       for(;;)
       {
           hos_uiTaskSchedCnt = (hos_uiTaskSchedCnt + 1) & 0x000f;
           hos_uiTimeTick62us++;
    
    
           HosSched_Task62us();
    
           // !!!! ATTENTION this task is only used by auto tuning
           // test on 125us task
           // only called if schedule counter taskSchedCnt = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
           if (hos_uiTaskSchedCnt & 0x0001)
           {
               HosSched_Task125us();
           }
    
    
           // test on 250us task
           // only called if schedule counter taskSchedCnt = 0, 4, 8, 12
           if ((hos_uiTaskSchedCnt & 0x0003)  == 0)
           {
               HosSched_Task250us();
           }
           else
           {
               break;
           }
    
           // Test if 1ms task has to be called
           // 1ms task is only called if schedule counter taskSchedCnt = 0, 1, 2, 3
           // Note: 1ms task is called only once if one of the 4 items is valid.
           //       This is achieved by the 'break' instruction in the else-path of the
           //       250us task.
           if ((hos_uiTaskSchedCnt & 0x000c)  == 0)
           {
               HosSched_Task1ms();
           }
           break;
       }
    
       clearPwmIntFlag();
    }

    如果  Sched_Task 62us ()和  Sched_Task 62us ()的运行时间超过62.5us ,它将清除一次中断标志,但它 需要两次中断  才能完成其余的 Sched_Task 621.us ()的运行程序 。

    这就是 我在 ISR‘s 清除 ePWM 中断标志的原因。

    自嵌套程序测试现在正常。 如果我  在 ISR 末尾清除 EPWM 中断、是否会出现一些意外问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于较长的任务可能会被后续中断中断、在嵌套的中断方案中、例如在您的嵌套中断方案中、在结束时清除中断可能导致较长的任务丢失后续中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户应用从 DSP2000 F2837x 移植。  在 DSP 中、 中断 传播如下所示:

    每次 ISR 进入时、都会执行以下操作:

    在这一情况下、ePWM 中断标志在 ISR 开始时被清除、但是调试进度很好。

    如何在 AM263x 中实现相同的结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaxue:

    我和专家们谈过这件事、结论是:

    • 要在调试期间命中断点、您可能需要在结束时清除中断
    • 但对于嵌套中断、建议在开始时清除中断、因此后续中断不会错过。  
    如何在 AM263x 中实现同样的结果?  [报价]

    遗憾的是、到目前为止、这是一个限制。 C2000器件具有不同的 CPU、因此中断管理器与 AM26x 器件中使用的 R5F 不同。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 它有很多意义。