This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "12.3.3.4.7.4错误处理"

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412325/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-12-3-3-4-7-4-error-handling

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 指 spruim2g.pdf

我想了解更多有关"在互连级别处理中断产生"的信息。 在 TRM"12.3.3.4.7.4错误处理。"

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的查询和您的输入、以改进 SOC 配套资料。

    我看到分配给我的以下主题帖、我想您可能还有其他支持客户的成员可能会回答的问题(主题帖)。

    您可以将所有问题合并成一天的一个线程吗(我看到线程之间的差异是几分钟)、或者至少5..6个问题合并成一个线程、或者将 TRM 中某个特定部分或章节的相关问题合并成一个线程吗、我们很容易跟踪和回复。

    与对合并的线程提供响应相比、更多线程可能会导致响应延迟或错过响应 。

    我将关闭该主题帖。 请开始新主题(将多个主题整合为单个主题)以提供有针对性的支持。

    此致、

    Sreenivasa