This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "12.1.2.4.3.3中断状态和清除(每位)"

Guru**** 2514285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412298/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-12-1-2-4-3-3-interrupt-status-and-clear-per-bit

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM 部分"12.1.2.4.3.3中断状态和清除(每位)"说明"UART 模块能够支持图表中未显示的9位模式。

但是、TRM 部分"12.1.5.1.4 UART 不支持的功能"指出"9位模式"。

UART 是否支持9位模式?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经在处理昨天分配的线程 、你可能会得到对此线程的延迟回复。

    请将所有线程合并到一个线程中。 因此、我们的所有工程师都可以在同一主题中回复、这也将减轻我们和您的负担。

    此致、

    Anil。