This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "10.1.3.6.1 Non-Toggle Mode"有一些不清楚的地方。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411758/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-10-1-3-6-1-non-toggle-mode

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

关于 TRM"10.1.3.6.1非切换模式"、说明 CPTS_TS_COMP_LEN_REG[23-0]为24位、
但表10-23。 CPTS_TS_COMP_LEN_REG 寄存器字段说明指出它为32位。
哪种解释是正确的?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将您的线程重新分配给硬件团队成员进行评论。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。

    写入。  . 我正在与文档专家核实 、请预计会有一些响应延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [报价 userid="615798" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411758/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-10-1-3-6-1-non-toggle-mode 关于 TRM"10.1.3.6.1非切换模式"、说明 CPTS_TS_COMP_LEN_REG[23-0]是24位、

    我在内部进行了检查、了解这 应该是32位。

    这将在 TRM 的下一个版本中进行更新。

    此致、

    Sreenivasa