Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具与软件:
你(们)好
我进行了一些新的详细测试、发现了一个与 PWM 生成有关的问题
即使如此、我也要更改 hetRAM1->instruction[(PWM_CH2 << 1U)+ 41U].Data 上的数据值
对于占空比配置、如果数据变化小于10、则 PWM 输出没有任何变化。
在这个我的测试程序中、占空比配置作为数据读数写入、以环回设置的值
AN1上生成中断。
pwmchannel 上的数据值0 = 4672
PWM1=500 AN1=2087
pwmchannel 上的数据值0 = 4662
PWM1=499 AN1=2087
pwmchannel 0上的数据值= 4653
PWM1 = 498 AN1 = 2087
pwm 通道上的数据值0 = 4644
PWM1=497 AN1=2087
pwmchannel 上的数据值0 = 4626
PWM1 = 495 AN1 = 2087
pwmchannel 上的数据值0 = 4617
PWM1=494 AN1=2087
pwmchannel 上的数据值0 = 4608
PWM1=493 AN1=2087
最后写入4599、PWM 输出通道的读数变化为2145
pwmchannel 0上的数据值= 4599
PWM1=492 AN1=2145
有什么建议吗?
谢谢