This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何使用 Vref 引脚的 IO 功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411935/mspm0g3507-how-to-use-io-function-of-vref-pin

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户希望使用内部 ADC 基准、对于 ADC+ Vref、Vref、这些引脚应连接到电容器、如数据表所述。

在数据表中、该 Vref 引脚可重复用于 IO 引脚、如下所示、如  PA23、如何在使用 内部 ADC 基准时使用 PA23作为正常 IO 引脚?

客户反馈 MSPM0G3507 48引脚的 IO 资源不足、是否有任何建议可以最大限度地利用 MSPM0G3507 GPIO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、strong:

    当将内部 VREF 与 G3507配合使用时、VREF+引脚必须用作 VREF+、并将一个电容连接到 VSS。

    VREF-可用于正常 GPIO。

    B.R.

    SAL