This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:MSPM0L1228是否有函数用于检测 RAM 存储器故障?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411111/mspm0l1228-does-mspm0l1228-have-a-funcion-to-detect-ram-memory-failure

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

你(们)好

我想检测 RAM 内存故障。

MSPM0L1228是否有函数用于检测 RAM 存储器故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    是的、 您可以使用 SRAM ECC 或奇偶校验功能、这可用于 RAM 故障检测。

    我们在 SDK 中配置了一个示例:sram_parity

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    比您的响应快。

    这是否意味着我应该了解下面的错误处理?

    >>我们在 SDK 中查看了示例:sram_parity
    在哪里可以看到示例?
    我在 SDK 中找不到它。 请告诉我它的路径。

    比您高。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    这是否意味着我应该了解以下错误处理?

    是的、当使用受保护的 SRAM 存储器时、您可以使用 NMI 句柄来检测 SRAM 错误。

    我在 SDK 中找不到它。 请告诉我路径。

    它包含在 examples 文件夹中:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您这么好地教我。

    我明白了。

    此致、

    太棒了