This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "6.2.3.11 R5FSS Boot Options"有一些不明确的内容。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410489/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-6-2-3-11-r5fss-boot-options

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

在 TRM 的"6.2.3.11 R5FSS 引导选项"部分中、"用户可以将异常矢量放置在异常矢量引导程序指示的地址处、然后在此处对引导矢量进行编程。"
我不知道我应该在软件方面执行哪些特定操作来实现文本中描述的行为、因此我想知道。
此外、您是否能够提供样片?

提前感谢您的帮助。