This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPKEIL:Keil 功能支持问题

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410814/mspkeil-issue-of-keil-function-support

器件型号:MSPKEIL

工具与软件:

尊敬的专家:

Keil 是否支持以下功能? 如果支持、是否有相关指南?

1. PDSC

2.MDK 中间件

软件堆栈

4.软件组件

谢谢

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

     MDK Keil 是 Arm 工具链。 有没有充分的理由不使用 TI 拥有专业支持的 CCS?

     有关各种功能的特定问题、最好由 Arm 支持团队(网址为 https://developer.arm.com/Tools%20and%20Software/Keil%20MDK)解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    适用于 MSPM0的 Keil 工具链(例如 PDSC、软件栈、软件 组件) 由 Keil 或 TI 开发?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

     Keil 工具链是 Keil 的工具、支持 TI 产品。 对于 MSPM0特定问题、请使用 M0产品器件型号打开新主题、以便专家为您提供帮助