This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:在哪里可以找到 MCU-PLUS-SDK GPIO_setDirMode () API 命令的参数?

Guru**** 2558220 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411785/mcu-plus-sdk-am243x-where-can-i-find-the-parameters-of-the-am243x-gpio_setdirmode-api-command

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我打开了 GPIO-AM243X 并找到一个包含有关 GPIO_setDirMode ()命令的 MCU-PLUS-SDK API 信息的页面。

SDK 显示了该 API 的格式、但不提供有关从何处获取此 API 使用的"baseAddr"参数的线索。

您能否帮助我说明在哪里(哪个文档和哪个部分/页面)获得要用于该 API 命令的参数值?  

非常感谢。

JasonC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    感谢您的提问。

    上述参数由 SysConfig 生成。 用户无需担心此参数。

    这个基地址基本上就是所选 GPIO 模块的基地址。  

    有关详细信息、请参阅下图。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar