This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:关于 TRM "3.3.1路由 ID"、软件中是否有任何需要考虑的问题?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409826/am2431-regarding-trm-3-3-1-route-id-are-there-any-matters-that-should-be-considered-in-the-software

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM 的"3.3.1路由 ID"中显示"路由 ID 没有软件控制"。 在软件端是否需要考虑有关路由 ID 的任何因素?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、用户无需费心思此路由器 ID (SoC 内部)。

    当任何内核想要与另一个内核通信时、它们应该有一个路由器 ID 以便在处理器和模块之间进行通信。

    它位于 SOC 内部。 因此、用户无需对此执行任何操作。

    此致、

    Anil。