This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:关于 TRM "8.1.4.3.1 ECC 高速缓存"、SDRAM 的 ECC 高速缓存的内容未知。

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410496/am2431-regarding-trm-8-1-4-3-1-ecc-cache-the-contents-of-the-ecc-cache-for-sdram-are-unknown

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

关于 TRM"8.1.4.3.1 ECC 高速缓存"、我不理解 SDRAM 与 ECC 高速缓存的关系。

我想知道 SDRAM 的 ECC 高速缓存概述。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM423x 器件具有高速缓存。

    因此、当 CPU 想要从 MSRAM/DDR 读取数据时、它们会从缓存中读取数据以提高读取/写入性能。

    同样、DDR 内联 ECC 位存储在 ECC 缓存中。 因此、为了提高性能、将读取/写入 ECC 位而不是从高速缓存读取 DDR。

    此致、

    Anil。