This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RAM-AM243X:在 Composure Studio SysConfig 工具中配置 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411578/mcu-plus-sdk-am243x-configure-ram-in-code-composure-studio-sysconfig-tool

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMSysConfig

工具与软件:

您好!
我将使用 AM243x MCU+ SDK 版本09.02.01使用 Code Composure Studio 对 TMDS243EVM 开发板进行编程。 我将尝试测试 MT40A1G16KD-062E IT:E RAM 附带评估板、使用.syscfg 以及 SDK 附带的 API。  
我似乎没有可以提供的示例、因此我想知道是否有文档、示例或其他一些说明可以帮助我使用 SysConfig GUI 配置 RAM、因为 SDK 显示仅支持 IS67WVE4M16EBLL70BLA1。 如果没有示例、我将如何对其进行配置?
下面是我指的 SDK 的链接
SysConfig 工具
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的提问。

    似乎没有可以说明的示例、因此我想知道是否有文档、示例或其他说明可以帮助我使用 SysConfig GUI 配置 RAM

    要使用 DDR 配置工具配置 DDR RAM、请参阅  Drivers_DDR 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar