This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:极低电压输出

Guru**** 2815845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411661/tps631000-very-low-voltage-output

器件型号:TPS631000

工具与软件:

你(们)好、

我正在使用 TPS631000从电池生成3.3V 电压(3V 至4.2V 输出)。 TPS631999 MODE 引脚(引脚6)接地。 输入电容器为22uF、输出电容器为47uF、电感器为 1μH。 R23 = 511k Ω、R46 = 91k Ω(对于3.3V 输出)。  焊接器件的原理图、PCB 和电路板如下。 当我 在引脚4上连接3.95V 输入时、引脚1上只有0.08V 输出。

   

    

在这一点上请帮助我。

非常感谢、

Zhonghai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用显微镜检查后、我们发现引脚1的焊料过少、并且使用更多焊料重新焊接引脚1解决了这一问题。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhonghai:

    感谢在您的产品中使用 TI 器件。 另外、很高兴听到您很快找到了根本原因。

    但问题已得到解决。 仍想提醒的是、DS 中的布局示例非常有用、可作为实际布局的指导。

    在布局中、 输入和输出电容器的 GND 可以更好地直接覆盖 GND 覆铜。 它有助于减少开关期间的尖峰。

    此致

    TAO