This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:无法访问 CCS Theia 1.4.0.12中的调试属性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SEGGER, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408430/mspm0g3507-unable-to-access-debug-properties-in-ccs-theia-1-4-0-12

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SEGGERSysConfig

工具与软件:

我正在尝试使用 SEGGER J-Link 通过 SWD 对驻留在目标电路板上的 MSPM0G3507上的裸机应用进行调试、  无法在 LaunchPad 上使用 XDS110、因为目标板使用1.8V 信号(LP 仅支持3.3V)。  应用程序的 main()函数由初始化代码组成、后跟一个"超循环"、其大部分时间通过 WFI 指令等待中断。  通过 SysConfig 指定的低功耗策略是 SLEEP0。  当 MCU 的程序闪存为空白时、我能够使用 CCS Theia 成功建立与它的调试连接、正常调试。  但是、建立调试连接的后续尝试会失败、并显示消息"Error connecting to the target:could not connect to target (连接到目标时出错:无法连接到目标)"。  我发现、如果我通过 J-Link Commander 连接到 MCU 并擦除 MCU 的闪存、则随后通过 CCS 建立调试连接的尝试成功。  考虑到这个连接问题可能是 MCU 处于低功耗模式导致的、我查看了 MCU SDK 的"已知问题和常见问题解答"部分中的附录。  上述所有场景都不完全匹配、但配置 J-Link 似乎是一个合理的步骤、即在连接之前对目标执行硬件复位。  但是、当我尝试在 CCS 中访问 Debug Properties 以配置重置时、会收到消息"can't read properties of undefined (reading 'name')"。  有趣的是、如果我 将"Connection"重新配置为 XDS110而不是 J-Link、调试属性屏幕显示正常。  有什么建议吗?  请注意、我使用的是最新的 J-Link 固件。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请申请详细信息、我不是完全清楚什么是错误。

    Unknown 说:
    但是、当我尝试在 CCS 中访问调试属性以便配置复位时、收到一条消息"CANNOT read properties of undefined (reading 'name')"。  [报价]

    是否有错误屏幕截图? 请注意、J-Link 不是 TI 器件、因此可能不支持 在此进行调试修改。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。  以下是在成功调试(并刷写)一次工程后尝试调试工程的屏幕截图:

    当尝试调试"empty"工程时、可以看到相同的结果:

    以下是尝试访问调试属性时出现的错误:

    如果答案是非 TI 器件不支持 Debug Properties 菜单、那就没问题吧—我只是想确保没有遗漏任何内容。

    谢谢、Dave L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我来下载最新的 CCS Thiea 版本、并仔细检查一下这条消息。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我得到的结果与您提到的结果相同。

    我将在内部检查这是否是支持、可能需要手动步骤我不知道。

    当我取得一些进展时、我会在这里提供反馈。 感谢您的耐心。

    B.R.

    SAL