主题中讨论的其他器件: SysConfig、 UNIFLASH
工具与软件:
大家好、
我正在尝试对定制板上安装的 MSPM0L1306进行刷写。 此时、我只是尝试用一个空文件来刷写、我一直收到这条消息
连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包12.7.0.00130)
为了刷写电路板、我将使用 MSPM03507 Launchpad 的 XDS110调试器接头。 我根本不为电路板供电、而是通过调试器为电路板供电。 我连接的引脚为3.3V、GND、BSL、SWDIO、SCLK、NRST。 我正在使用 CCS Theia vs 1.4.0、并使用 empty_mspm0l1306示例项目。 我已经确保进入 SysConfig 设备管理器、并将软件包切换到板上的 SOT-16 (DYY)。
关于 IC 闪存、您有什么技巧吗?
谢谢!
Robert