This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:通过启用 BSL 调用引脚、在程序启动后调用 BSL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404606/mspm0g3107-bsl-invoke-after-program-startup-by-enabling-the-bsl-invoke-pin

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

 

我的帐户有关于 BSL 调用的几个问题。

  1. 是否可以在程序启动后通过启用 BSL 调用引脚来调用 BSL?
  2. 如果可在程序启动后使用 BSL 调用引脚来调用 BSL、请告诉我们如何使用下面的 BSL_invoke 引脚来读取 BSL。
    1. 使用 MSPM0G3107 (封装 VSSOP20 (DGS20))时、是否可以根据 mspm0g3107.pdf 的第15页调用15引脚 BSL?
    2. 此外、输入 NRST =低电平(小于1s)以转换到 BOOTRST 状态、如果 BSL_invoke 在 NRST 释放时置位、则 BSL 将启动。
      我的理解是否正确?

提前感谢您。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、MCU 将在上电时检查 BSL 调用引脚的电平。 因此、如果程序已启动、则无法通过 BSL 调用引脚调用 BSL。

    但您可以通过软件调用 BSL。 请参阅 ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bSL 中的示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao-san:

    感谢您的支持。

    客户有其他问题:  

    在 MSPM0G3107 (封装 VSSOP20 (DGS20))中、了解在启动时将15个引脚分配为 BSL 调用引脚是正确的吗?  

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 PA18是默认 BSL 调用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao-san

    规格。

    谢谢您!

    此致、

    Kenley