This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432P4011IRGCT -备选器件型号 MSPM0G1107

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410707/msp432e411y-msp432p4011irgct---alternate-part-number-mspm0g1107

器件型号:MSP432E411Y

工具与软件:

您好!

我在"零件号"必填字段中找不到零件号、我输入了类似的系列、主题中提到的零件号就是所使用的零件号。

目前、我的客户在产品和市场中都在使用 MSP432P4011IRGCT。

1.由于 MSP432P4011IRGCT MCU 已停产、因此对于 SRAM、闪存、功耗而言、替代器件型号是指电池供电的型号。

2.在 TI 网站上、我们看到了 MSPM0G 系列、MSPM0L 和 MSPM0C 系列、其中不像 MSP432P 中那样具有64KB 的 SRAM 和256KB 的闪存。

对相同或相似的配置有什么建议。

谢谢。此致、

Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="255196" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410707/msp432e411y-msp432p4011irgct---alternate-part-number-mspm0g1107 "]

    我在"零件号"必填字段中找不到零件号、我输入了类似的系列、主题中提到的零件号就是所使用的零件号。

    [报价]

    这是因为、对于新设计、MSP432P 已停产。  

    [报价 userid="255196" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410707/msp432e411y-msp432p4011irgct---alternate-part-number-mspm0g1107 "]

    1.由于 MSP432P4011IRGCT MCU 已停产、因此对于 SRAM、闪存、功耗而言、替代器件型号是指电池供电的型号。

    2.在 TI 网站上、我们看到了 MSPM0G 系列、MSPM0L 和 MSPM0C 系列、其中不像 MSP432P 中那样具有64KB 的 SRAM 和256KB 的闪存。

    [报价]

    满足存储器要求的最佳替代方案是 TM4C123、我们始终积极为其提供支持。 有关详细信息、请参阅 TM4C 产品选型指南。  

    https://www.ti.com/lit/sg/spmt285d/spmt285d.pdf