主题中讨论的其他器件: DP83869、 LP-AM263、 DP83869EVM
工具与软件:
您好!
我们正在尝试将 DP83869配置为1000Base-FX 模式、该模式下连接到 AM2634 MCU。
此电路基于两个评估板:LP-AM263和 DP83869EVM。
更准确地说、我们的原理图几乎与 LP-AM263的原理相同、但我们添加了与 SFP 模块的连接方式、即其在 DP83869EVM 上的连接方式。
问题是我们无法将 DP83869切换为在光纤模式(无论是通过搭接引脚还是通过 MDIO 接口)下工作-它始终保持铜缆模式。
关于软件部分-它基于 AM2634 SDK 中的示例项目"Enet Lwip TCP Server Example on CPSW"。
看起来该库一直尝试强制使用 DP83869在铜缆模式下。
使用 AM2634的 SDK 在光纤模式下配置 DP83869的正确方法是什么?
此致、
V. Dimov