This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:在 TRM 中、这是指"雷达数据存储器"?

Guru**** 2982700 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407732/am2732-which-means-radar-data-memory-in-trm

器件型号:AM2732

工具与软件:

您好!

在关于雷达处理硬件加速器的 AM2732 TRM 一章中、  

这是"雷达数据存储器"。

这是否意味着 R5F 程序将 R5FSS 中的闪存、SRAM 或 DDR 分配为雷达数据区域?

或者是否有特殊区域或硬件用于存储处理的数据?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    感谢您联系 E2E。 我需要一点时间来仔细检查、我将在9月6日星期五之前向您提供我的最新进展

    此致!

    Haley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    雷达数据存储器是一个存储器区域、突出显示的段落试图解释此路径。

    HWA 的早期版本有一个指南、其中包含图像和段落的详细版本。 请注意、AM273使用 HWA 2.0、R5和 C66、而不是指南中提到的版本、但额外的详细信息可能会有所帮助。

    谢谢!

    Haley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haley:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我很高兴我能提供帮助、再次感谢您联系 e2e。

    此致!

    Haley