This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:芯片应用问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410247/mspm0l1306-application-issues-of-chips

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

由于多个 GPIO 频繁更改(由组中断检测触发)、上海 Quectel 的 MSPM0L1306遇到程序失控问题。 请提供一些解决此问题的建议。 谢谢!

客户无法提供代码、仅以下要求:

条件:外部有两个周期性的电信号电平、周期为5ms、高低电平的比例通常为3:2或4:1。

要求:程序应基于两个外部电气信号电平(00、01、10、11)的组合执行不同的分支过程。 它还应控制其他 GPIO 的打开或关闭。

解决方案:使用 PA5和 PA11来监控两个外部信号的电平变化。 启用 GPIOA 中断、中断触发条件为上升沿或下降沿。 在中断服务例程中、读取引脚以确定哪个 PA5或 PA11触发了中断、并设置相应的标志。 在 main 函数中、检查是否设置了两个标志。

两难:通常、需要监控两个 GPIOA 中断来确定外部信号组合并进入正确的分支过程。 这个过程非常耗时、不能覆盖外部信号的5ms 周期。

对于优化程序过程有哪些建议、或者是否有任何其他解决方案可以识别和响应外部信号组合变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    我对以下描述的含义有一些困惑、这是否意味着分支进度需要超过5ms 的时间?

    Unknown 说:
    此过程非常耗时、并且不能覆盖外部信号的5ms 周期。

    通常、分支进程定期执行。 并且、即使在此过程中发生 GPIO 中断、已确定进度的分支也必须完成。 GPIO 中断将决定下一个周期的分支。 我不太清楚什么是关键问题。

    此致、

    Pengfei