This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:vimram->ISR 更新未生效

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410051/tms570lc4357-the-vimram--isr-update-did-not-take-effect

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

当 IRQ 和 FIRQ 未在 ARM 内核中启用时、会发生 ESM 故障、并且 IOFFHR = 36。 之后,我更新了对应的vimram->ISR[n] ESM ,但在最后启用了 FIR,它从之前我更新进入中断处理程序vimram->ISR[n]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    您能否针对此问题共享示例代码、以便我在最后重新创建问题

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。