This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "4.4.4.1 eMMC 引导加载程序操作"

Guru**** 2514105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409846/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-4-4-4-1-emmc-bootloader-operation

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM"4.4.4.1 eMMC 引导加载程序操作"指出:"当读取完整映像并确保映像完整性时、ROM 代码将分支到引导标头的 Boot Info 字段中定义的地址。"
我对这句话有两个问题。

-什么是"引导头"?
-什么是"引导信息字段"?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此句是指 X.509证书的"引导信息"扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我了解 Boot Info 字段。

    但是、我不理解我询问过的文本中的"boot header"。

    我可以假设上面的"引导标头"与 TRM "4.1.3引导术语"中说明的"引导标头"相同吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以假设上面的"引导标头"与 TRM "4.1.3引导术语"中解释的"引导标头"相同吗?

    正确。 更准确地说、"引导标头"是 X.509证书。